This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6A596:如果电源被移除并且输出被连接至外部28V、会发生什么情况?

Guru**** 2556920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847385/tpic6a596-what-happens-if-power-supply-is-removed-and-outputs-are-connected-to-external-28v

器件型号:TPIC6A596

团队、

我想澄清 TPIC6A596DW 在以下情况下的行为:

  1. 器件已打开、TPIC 输出已打开。
  2. 电源已关闭、输出仍连接至28V (外部电源)。

在这种情况下、器件的行为是什么?

  • 是暂时关闭吗?
  • 最大延迟是多少?
  • 您能解释一下内部机制吗?  

还请考虑外部环境影响、例如 TPIC 电压、温度、电流等

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

        您能否分享您的异常波形和相应的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Charles。

    我需要与客户核实、并会回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

       您可以在客户的反馈准备就绪时更新您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我仍在等待有关此案例的更多客户反馈。 我将关闭此主题、因为客户方面的任何后续行动都将要求我们通过电子邮件离线处理此问题。

    收到客户反馈后、我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢!