This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:TPS61230A 电容器负载能力?

Guru**** 2583295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850308/tps61230a-tps61230a-capacitor-load-ability

器件型号:TPS61230A
主题中讨论的其他器件: TPS61022

TPS61230A 是否能够为40mF 超级电容器充电? 哪种器件最适合在输入电压2.8V、输出电压5V、负载电流1.5A 的情况下为40mF 电容器充电?

谢谢

Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    您是否可以确认负载是在开始时启用还是在启动完成后启用? 负载的类型是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载是40mF 电容器、用于驱动电流大于1.5A 的 PMIC、在开始时启用。

    谢谢、此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    您是否可以确认、即使 Vout 未达到目标值、负载也会在开始时消耗1.5A 电流?

    因为转换器集成了软启动功能。 当 Vout 为低电平时、预充电期间的电流限制小于1.5。

    如果您可以在启动周期后启用负载、它会很好地工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动时间是多少、大约为1.5mS? 我尝试使用 TI 的升压转换器计算器、转换器模型似乎无法与大于1.5mF 的电容器配合使用、您对 TPS61022有何看法、哪一种更好? 您是要通过升压转换器的使能引脚启用负载、还是要通过另一个负载开关启用负载?

    谢谢、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    如果软启动时间没有达到电流限制、则可以通过数据表中的公式(1)计算软启动时间。 但在此之前、有一个预充电阶段。 它的电流限制要小得多。 您可以检查数据表中的值。   

    对于 TPS61022、还提供了"7.3.7输出接地短路保护"、可在输出电压过低时限制电流。  

    有一个应用手册用于提高启动能力。 您可以查看一下。  http://www.ti.com/lit/an/slvaed6/slvaed6.pdf

    PMIC 是否会在 Vout 达到目标之前消耗如此大的电流? 一般来说、PMIC 或其负载有一个最小启动电压限制。 请分享 PMIC 的器件型号、并更好地了解 PMIC 负载的信息。 我们可能会为您推荐解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Minqiu 的帮助、 PMIC 在达到目标电压之前断开连接、我计算了输出电流、两个器件都正常、但通过使用 TI 的升压转换器仿真工具、TPS61230A 似乎不适合为大电容器负载充电、对吗?

    谢谢、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我有几个问题要问您:

    在 TPS61230A 的输出端放置40mF 超级电容器的原因是什么?

    2. TPS61230A 在启动过程中有两个相位。 当器件启用时、高侧 FET 导通、以通过称为预充电阶段的直流电流对输出进行线性充电。 此预充电电流限制规格最小值为1.0A。 预充电启动阶段会终止、直到输出电压接近输入电压(通常 VOUT=VIN-115mV)。 之后、该器件开始开关、这称为升压软启动阶段。 因此、在预充电阶段、TPS61230A 无法支持1.5A 负载电流。 请确保 PMIC UVLO 电压高于2.8V。

    3.您使用的是哪种仿真工具? 您能向我们分享该模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.40mF 用于存储能量以为 PMIC 供电

    2.如果40mF 超级电容器未达到5V、则 PMIC 不打开。

    3.我使用 TI 网站上的 PSpice 模型

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    1.没有必要放置超级电容器。 升压转换器将持续提供能量。  

    2.如果您添加一个40mF 超级电容器是 PSpice 模型、则需要设置足够长的仿真结束时间。 可能是200ms。 这将需要很长的仿真时间。  

    我建议您直接使用 TPS61230A 或 TPS61022。 输入为2.8V、输出为5V/1.5A。 不需要超级电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用40mF 的原因是我们的电源板无法为我们的应用提供高峰值功率。

    2、原因是仿真时间不够长、是因为软启动后 SW 电流变为0A、您自己试过吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用中的输出峰值电流是多少? 如果确实需要、我可以进行快速的基准测试并告诉您结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我们购买了两款 EVM、并将在我们一侧进行测试。

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我在工作台上使用5mF 输出电容器测试 TPS61230A EVM。 升压电路在 Vin=2.8V、Vout=5V、1.5A 条件下工作良好。 它可以很好地启动。

    很抱歉、我在实验室中没有找到40mF。 我认为它也可以与40mF 超级电容器一起使用。 您可以在您的一侧执行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!