Other Parts Discussed in Thread: LP5912, LP5907, TPS63710, TPS7A37, TPS7A87
主题中讨论的其他器件:LP5912、 LP5907、 TPS63710、 TPS7A87
大家好、
我设计了一个输出的多级 PS
1)+5.0V (LP5912)
2)+5.0V (LP5912)
3)+3.3V (LP5907)
4)+2.2-2.5V (TPS7A3701 -可调节版本)
5)-2.2-2.5V (TPS63710和 ADP7183)
我在 PCB 设计以及过去3-4年中在6层实现方面拥有丰富的经验。
当前的实现是6层:
- (顶层) GND +小信号
- GND+电源信号
- GND+电源信号
- GND + 5.3V 平面(在 TPS7A3701下)+电源信号
- GND
- (底层) GND
我在所有输出上都有正确的串联 R IN 的 LED、以便我可以查看是否有任何输出存在问题(至少那些可能影响 LED 照明的问题)。
5.0V 输出工作正常、3.3V 也工作正常。 TPS63710输出在每次测量 DMM 时的读数为-3.00V 时也能非常好地工作。
所有测量都是在无负载的情况下完成的、除了连接两个 Atmel 微控制器级的+5.0V 输出之一。
除了由 TPS63710提供-3.0V 电压的 ADP7183外、我将使用5.3V 电压从工作台 PS 馈送所有 PS 级输入。
TPS7A3701和 ADP7183让我的生活变得如此艰难。
*我不希望对 ADP7183有任何评论。 我只是提到这一事实,它可以帮助你得出有用的结论。
TPS7A3701:
我在第一次尝试时使用了焊锡膏+热气枪。 指示灯未亮起。 我使用大量磁通对同一部件进行了解焊和重新焊接(第二次尝试)。 显而易见、我可以告诉您一切看起来都很完美。 我用显微镜检查焊接是否好、一切看起来都好。 片刻之后、LED 开始亮起、但未以稳定的方式亮起。 它或多或少地震颤(快速开/关)。 我第三次尝试使用新器件。 LED 点亮、电压调节范围非常接近上述+2.2-2.5V。 我认为大约15分钟后 LED 看起来更亮、当我测量输出时、它为5.3V (与输入相同)。 我对同一部件重新进行了拆焊和重新焊接(尝试4)、结果大致相同。 然后我用热气枪在@ 100摄氏度的芯片上运行了30秒左右,直到我(今天)退出为止,它运行正常了大约半个小时。
ADP7183:
我不记得它的行为方式、但我可以告诉您它不是稳定的。 有时会震颤、有时会长时间保持关闭状态、然后再持续更长时间、等等。 第二部分的第二次尝试给了我一个更稳定的结果、稳定性可能会好一个小时。 然后,它就开始了,然后震颤了,等等。
我真的很困惑。 我不知道我到底犯了什么错误。 我不知道为什么这两个-/+2.5V 输出仍然存在问题。 我不知道为什么其他人都很好、而两个-/+2.5V 正使我的生活变得艰难。
我知道、布局在稳定性、输入和输出电容器、电容器(X7R 或更好的 COG)的质量方面发挥着关键作用。 我在16V 时使用了 X7R、该电压比工作电压高得多(因为偏置会减小电容)、并且容量比确保稳定性所需的电压高。
我是否对 TPS7A3701输出端的10uF 进行了过度处理?
它是高温气枪的应力吗? (我在其他 SMD IC 上已经完成了1000次)
是布局吗? 我知道去耦电容器必须非常靠近输入/输出引脚。 请参阅下面的内容
这是我在这里缺失的一些奇怪现象吗?
5.3V 是否太接近5.5V 输入电压轨上限?
焊接是否必须完美?
是销之间的微小灰尘颗粒吗?
您在原理图中看到了什么问题吗?
输入迹线是否太薄? 只是注意到了它……
是外国人吗?
TPS7A3701是一款湿度2级灵敏度器件、它从 mouser.com 购买、装在一个带有相关卡的袋中、并带有颜色的圆形部分、在我打开袋子时以及在后续焊接第二个器件时、颜色是正确的。 因此我没有烘烤器件。
顶层+丝印^
顶层 ^
内层1 ^
内层2 ^
内层3 ^
内层4 ^
底层^
我可以使用您现在可以提供的任何帮助。 我已经在我的项目上工作了几个月(不仅仅是这个 PS)、这真的很重要。
此致
Emmanouil Tsachalidis