This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78020A:输出电压设置波形电阻器值出现故障

Guru**** 2507965 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN78020A, PTN78020W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845821/ptn78020a-output-voltage-set-poitn-resistor-values-isssues

器件型号:PTN78020A
主题中讨论的其他器件: PTN78020W

尊敬的客户:

我目前正在分析 PTN78020WH、以便将12V 电压转换为5V 电压。

但是、我的 Rset 值为13.1kOhm、可提供5V 输出电压。 根据规格表、假设提供6V 电压、这在我们的系统中是不可接受的。

尽管我有成功的输出、但我只是不明白为什么。

供参考、我在输入电压中使用两个并联的2.2uF 陶瓷电容器、在输出端使用一个330uF 电容器。 这不会影响这一点。。。

请您解释一下这种情况的发生方式和原因吗?

谢谢你。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否分享您的原理图的一个片段、以便我们查看您与 PTN78020A 的所有引脚连接?

    您是指22uF 输入电容器吗? 数据表中规定的最小值为18.8uF。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是设计。  

    条件:

    输入电压:12V

    C1/C2:2.2uF

    COUT:330uF

    Rset:(要求1%、0.05W)我有13.1 kΩ。

    结果:

    在 VOUT/GND 下、我的读数大约为5V、这完全没问题、因为这正是我尝试实现的目标。

     kΩ、Rset 为13.1k Ω、kΩ 使用 TI 数据表(PTN78020W 的表3)、获得5V 电压应该为21k Ω。  

     

    尽管它运行良好、但它的运行方式仍然是我在上面所述的、这是一个谜。 对我没有任何意义。

     

    请告诉我一个想法。

     

    谢谢你。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我的一位同事使用您的确切电路板原理图测试了 EVM、但他遵循了数据表的表3。 RSET  为21kΩ Ω 、输出电压为5V。 在此、我有几个问题和测试建议:

    1. 您的多少个器件出现了此问题、其中 Rset 为13.1kΩ Ω 、产生了5V 输出电压?
    2. 您能否在不同的 PTN78020WAN 器件上进行测试、以查看新器件是否出现问题?  
    3. 如果您用21kΩ Ω 而不 是13.1kΩ Ω 填充 Rset、结果是什么?

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    非常感谢您在侧面进行测试并验证电路板是否遵循数据表。

    目前、我们只有1块电路板、我需要订购一些才能进行测试。

    2.我会订购 PTN78020WH 进行验证。

    我们目前在21kOhm SMD 或 T-H 中、我们必须订购才能进行测试。

    你们是否会对样片提出任何请求? (PTN78020WH 板)。

    谢谢、  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请看下面的原理图。 该图展示了器件内部的电阻器值。 我们看不到该电阻值是如何导致这种奇怪现象的。
    让我们再试几件事:

    1. 使用您选择的另一个值填充 Rset。 例如、Rset = 79.3kΩ Ω 会导致 Vout = 3.3V
    2. 保持 Vo 可调(引脚4)断开、这将导致 Vout = 2.5V

    您选择 n ü 13.1kΩ 的原因是什么? 您是如何得出这个值的? 您是否在13.1kΩ Ω 之前尝试过不同的电阻器值? (我假设您遵循数据表中的表3。)



    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    对此进行了任何更新? 只需签入即可查看您是否能够执行测试。 如果是、结果是什么?

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须让电路板和器件尝试。

    请保持打开状态、我将最终写入测试结果。

    谢谢你。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是否有更新? 您是否仍在经历奇数结果?

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们没有听到您的反馈。 我们希望确保您的疑虑得到解决。
    是否有任何更新或我可以进一步帮助的任何内容? 我们应该何时收到这些测试结果?

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我知道您希望保持线程处于打开状态、但由于不活动状态、线程会自动关闭。 我们可以通过您在 E2E 个人资料中提供的电子邮件地址与您联系吗? 因此、我们可以直接联系并进行任何后续对话。 我不想让系统假设问题在您的终端由于不活动而得到解决。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 没问题。 假设我仍然可以看到此讨论、您可以"结束"讨论。 请直接与我联系、以便我可以测试这一点。

    谢谢你。