This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2359:将 Rsense 更改为4m Ω、将 Rset 更改为800Ohm、以便在 ILIMIT=19.85A、If=25A 时使用。

Guru**** 2648805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851670/tps2359-change-rsense-to-4m-ohm-rset-to-800ohm-to-use-it-for-ilimit-19-85a-ift-25a

器件型号:TPS2359

你(们)好

客户希望将数据表中的建议设置更改为更高电流的用例:

Ilimit = 19.85A、IfT = 25A。

使用0.004Ohm 感应电阻器、Rset = 800Ohm。

他们有风险吗?

原始原理图、计划将 R137 =0.004Ohm、R140 = 800Ohm 更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harson、

    我将对此进行研究、并在今天结束之前返回给您。