This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21220:输出保护

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21220, ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814333/ucc21220-output-protection

器件型号:UCC21220
主题中讨论的其他器件: ISO5451

大家好、

ucc21220的输出具有任何类型的过载保护?

我想知道、如果栅极和源极之间发生短路、会发生什么情况。 ucc21220输出烧断?

提前感谢

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    UCC21220没有短路保护。 如果输出短接至 VSS 并打开、则器件会过热并最终导致损坏。 您的系统中是否存在此短路问题? 通常、如果在任何情况下栅极与源极短路、则需要考虑更大的问题。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的快速回复。

    我正在设计一个电路,该电路应该在相当高的电压(大约150 V 直流)下充当导通晶体管和限流器。

    正常运行时、我们预计电路上的电流约为200mA、如果电流上升到500mA、我们希望限制/关闭开关。

    我们将几个功率 MOSFET 背对背连接起来、 并考虑使用 UCC21220驱动它们、因为我们在另一个应用中使用它、它具有两个电隔离式输出。

    遗憾的是,我们认为限制电流的方式可能会在发生故障时在栅极驱动输出之间产生临时(1-2us)低阻抗。

    当然、低阻抗不是很短、但我认为如果没有保护、结果将是相同的。

    提前感谢

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    您能否分享电流限制电路的原理图以及它如何在栅极驱动输出和 VSS 之间实现低阻抗?

    我们可以集思广益、探讨如何管理此电路以防止 UCC21220受损。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、

    这是一个相当简单的想法;基本而言、我们计划使用标准 MOSFET 限流器电路、而是调制 MOSFET、我们打开一个禁用栅极驱动的光耦合器。

    此处的原理图是 E2可以是 UCC21220。 如您所见、如果 R1上的压降超过 Q1 VBE、电流开始流入光耦合器内部、我们可以在不到一 us 的时间内获得关闭栅极驱动的信号、但电流仅受栅极电阻器的限制。 如果我们需要高换向速度、我想我们将达到与 UCC21220输出不兼容的值。

    你怎么看? 是否有最适合的解决方案来获得具有我们开关时间和电流限制的高电压双向开关?

    提前感谢

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    感谢您分享您的原理图。 我假设您的意思是 E1可能是 UCC21220,而不是 E2,如果我错了,请纠正我的错误。 1欧姆是否为最终值? 所需的电流限制故障电平是多少? 您能更详细地分享一下您的原理图吗?

    故障信号/电流限制是否需要锁存? 只要 E1拉低、它也会停止流经光耦合器的电流、从而将故障信号变为低电平。

    输入电压和输出电压的值是多少? 您需要基本隔离还是功能隔离?

    您可能还想了解我们的具有保护功能的单通道隔离式驱动器、例如 ISO5451。 该驱动器集成了具有集成故障监控输出的 DESAT 保护电路、可替代电路中的光耦合器和 BJT。 DESAT 阈值电路可使用齐纳二极管进行电平转换、并可使用与 R1和 R2等 FET 漏源路径串联的额外电阻。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    没错、E1代表 UCC21220。 电流限制保持应约为600mA、因此我们可能需要将感测电阻增加到1.2欧姆。

    标准工作电流最大为300mA

    该电路周围没有太多东西、我们有一个可以处理故障信号并将其锁存的 FPGA。

    VIN 是一个值介于10V 至150V 之间的模拟信号

    我们只需要对该电路进行功能隔离。

    ISO5451看起来不错、但我不清楚如何调整转速。

    是否有关于将 ISO5451与 MOSFET 结合使用的应用手册?

    提前感谢

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    600mA 电流限制需要多高的精度? 第二、ISO5451中的 DESAT 电路可能具有太大的变化(8.3至9.5V)、无法用作该电路的精确截止。 从理论上讲,这是很好的,但我认为这个驱动程序不适合你。 请参阅有关调整 DESAT 阈值的主题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/796343/2946036

    回顾一下您的布置电路、我认为这可以正常工作、因为 FPGA 可以保持故障标志。 您可能需要将限流电阻器(~100-1k 欧姆)与光耦合器中的每个 LED 串联、以防止它们从 UCC21220传导过多电流。

    如何为 UCC21220生成 VDD-VSS 电压?

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John