This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:使用大输出电容器

Guru**** 2525960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812047/lm25011-large-output-capacitor-using

器件型号:LM25011

我想知道器件损坏的可能性。

VIN:34V、Vout:26V、Fsw:500kHz

我们的客户确认器件在无负载条件下启动时损坏。

当使用铝电解100uF 电容器和10uF 陶瓷电容器时、会发生这种情况。 如果没有100uF 铝盖、则不会发生这种情况。

我们添加了10欧姆 BST 电阻器以降低 SW 峰值电压。

在启动时序短暂关闭后 FET 打开的双导通脉冲似乎损坏了器件。

您对此器件损坏的原因有什么看法吗?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我们展示您的原理图和 PCB 布局。

    此外、您可能拥有的任何波形都很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克-圣、

    感谢您的回答。

    我可以共享信息、但它是客户机密信息。

    那么、您可以通过电子邮件将我发送到以下地址、还是希望我知道您的电子邮件地址?

    sasaki-k@macnica.co.jp

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以发送至 frank.de.stasi@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在通过电子邮件回复、因此我将关闭此帖子。