This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:重启原因

Guru**** 2768375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813717/tps23754-reboot-reason

器件型号:TPS23754

尊敬的团队:

客户是否知道系统重启的原因?

原因、由于电源循环、PoE 损耗等、因此软件团队可以收集信息。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能显示问题的波形吗? 可能是一个波形中的 RTN-VSS 和输入电流。 另一个波形上的 VC 和初级开关 FET VDS。 您能告诉我们重启的情况吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的达尔文:

    终端客户希望在设计中实现此功能。

    因此、这里没有问题。

    我们的 PD 器件如何帮助客户在此处实现此功能?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    感谢您的澄清、现在我明白了。

    客户是否想知道 PD/PSE 连接何时重启? 还是重新启动直流/直流转换器? 还是两者都有?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的达尔文:

    到目前为止、只需要重新启动。

    或者、您有两种解决方案、我们可以考虑与客户进行讨论吗?
    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的达尔文:

    您对此有进一步的评论吗?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我问这两者是否都是因为基本上您可以查看 VC 引脚电压、因为当它达到 VC 阈值时、直流/直流转换器开始切换。 因此、如果低于 VC 阈值、则 DCDC 关闭。 这意味着、当 DCDC 重新启动时、您需要使用一些外部电源为您的感应电路供电、因为如果 DCDC 关闭、它将无法通电。