This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:如何改善 TPS61230A 瞬态响应?

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812571/tps61230a-how-to-improve-tps61230a-transient-response

器件型号:TPS61230A

我的客户在导通/关断持续时间为1ms 的测试中应用0A -> 1.5A 阶跃负载、我们预计输出电压应在5V±10%范围内。

我们尝试微调 CFF (下图中的 C2)值、如果我们将 CFF 从10pF 放大到100pF、我们发现输出电压可能在5V±10%范围内。

我们担心这一举动 会影响内部补偿网络。因此,如果有任何副作用,请帮助回答,是否将 CFF 替换为100pF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您使用的 R1和 R2的值是多少?  

    您可以在此处分享原理图和负载瞬态波形吗? 通常、如果在发生负载阶跃瞬态时没有振铃、我们会认为相位裕度足够大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    有关原理图和负载瞬态波形、请参阅以下捕捉图

    原理图(将 C567从10pF 更改为100pF)

    波形(C567 = 100pF,VSYS = 3V,Iload = 0A / 1.5A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    负载1.5A 电流时、输出电压降至4.58V。测试输出电压波形时、是否存在 BD560?  

    请测量输出电容点波形。 为了减少下冲、可以并联添加更多的输出电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    BD560在测量期间不存在。

    此外、还在输出电容器(C569)处测量了波形。

     

    由于我们可能没有用于更多输出电容器的备用间距、

    您能否确认前馈电容(C567)是否存在使用100pF 的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    无需担心使用100pF。  

    实际上、您可以增大该值以优化负载瞬态响应。 但确保 Vout 不会振铃。