This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61081-Q1:测试方法

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812077/tps61041-q1-test-method

器件型号:TPS61081-Q1

您好、TI 团队

1:是否可以从 GND 端子向每个端子施加10mA 电流?

IC 是否有可能损坏?
此外,您能否保证测试完成后所有终端上都有?
IC 假定为非通电。
 
2:如果无法保证电流值为10mA,是否有电流值或电压值可保证?
 
3:当10mA 的1号引脚通电时、请告知我们每个引脚的 VF 值的最小值、典型值和最大值数据。
 
此致、
高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    您能否专门使用哪个引脚?

    EN 引脚最大输入泄漏电流为1uA。 FB 引脚最大输入偏置电流为1uA。

    我不明白为什么你会提出这个问题。 您在使用时是否遇到任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack-San

    感谢您的回答。

    它用于确认保护二极管。
    因此、所有引脚都是目标引脚。

    例如、当从 EN 到 GND 施加10mA 的电流时。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    这意味着什么类型的保护二极管? 您有原理图吗?

    在每个引脚上给出绝对最大额定电压更为常见。 您可以参阅数据表中的第6.1部分绝对最大额定值。

    如果 EN 引脚上施加的电压不高于最大额定电压、则电流不会大于1uA、因为该引脚内部具有高电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack-San
     
    它将检查内部保护二极管。

    我的客户 希望通过从 EN 引脚向 GND 发送10mA 而不对 VIN 施加电压来进行检查。
     
    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    从 EN 引脚向 GND 发送10mA 电流将断开 IC、因为 EN 引脚为高电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack-San

     

    多少电流是可以的?

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    EN 引脚最大输入泄漏电流为1uA。 FB 引脚最大输入偏置电流为1uA。

    您可以在数据表电气规格表中获取这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack-San

    感谢您的回答。

    我很抱歉、


    我的客户 希望通过从  GND 到  EN 引脚发送10mA 而不对 VIN 施加电压来进行检查。
    (GND 至 SW 引脚等)
    这种情况怎么样?
     
     
    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    请不要执行此测试。 EN 引脚为高电阻、10mA 电流将导致非常高的电压、并将断开此引脚。

    我从未听说过任何客户曾参加过此测试。 我不明白您的客户为什么需要这样做。 TI 没有用于它的保护二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack-San

     

    安全导电的电流是多少? 1mA?

    客户希望进行开路/短路测试。
     
    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    客户希望执行哪种开放式/短期测试?

    让我再说一遍、它是高电阻。 当您施加电压时、会出现泄漏电流。 泄漏电流为1uA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack-San

    感谢您的回答。

     

    如果有保护二极管、客户正在考虑如下所示的测试。

     

    这是否意味着任何引脚上都没有保护二极管?

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack-San

    感谢您的回答。

     

    如果有保护二极管、客户正在考虑如下所示的测试。

     

    这是否意味着任何引脚上都没有保护二极管?

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    如图所示、内部有两个保护二极管。 上部表示 EN 引脚电压不能超过 Vin。 底部的一个表示 EN 引脚不能超过-0.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack-San

    该 IC 在其输入引脚处具有内部保护二极管。

    如果正确,从 GND 到 EN 引脚的电流值不低于-0.3V 是多少?

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    我们不会说最大额定电流。 我在这里说过、EN 引脚不能低于-0.3V。 这是恒定直流电压。 低于-0.3V 的恒定电压将断开 EN 和 GND 引脚之间的二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack-San

    感谢您的回答。

    我知道。
    TI 无法指定当前值。

    SW 终端会怎么样?
    电流是否可以从 GND 流向 SW?
     
    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    否 内部的 MOSFET 是 NMOS。 因此体二极管存在。 阴极侧为 SW、阳极侧为 GND。 因此、您无法在 GND 和 SW 之间施加恒定电压。 请见表6.1。