This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210EVM-012:LMG1210EVM-012

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210EVM-012, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814961/lmg1210evm-012-lmg1210evm-012

器件型号:LMG1210EVM-012
主题中讨论的其他器件: LMG1210

我们在测试 LMG1210EVM-012时遇到困难、我们使用10V 电源作为输入偏置电源、使用20V 电源作为输入直流电源、而 PWM 信号的范围为10kHz-2MHz。  我们尝试操作 LMG1210EVM-012、以在0伏至50伏之间切换。 是否有人知道 LMG1210EVM-012的精确测试程序  。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    感谢您关注 LMG1210 EVM。 我是高功率驱动器团队的应用工程师、将解答您的问题。

    我看到 EVM 用户指南指定了典型值为1MHz 的工作频率范围。 由于电路板上有输出滤波电感器、因此电感器值取决于工作频率。 由于在 1MHz 和10MHz 下有测试数据或示波器图、因此我希望选择已安装的电感器以实现1MHz 低范围工作频率。

    确认电路板在1MHz 测试工作频率下运行。 确认 HI 或 LI 的函数发生器脉冲宽度和振幅设置。 如果要使用单输入 PWM 、请确认用户指南第7.1节中介绍的输入模式。 用户 指南可在此处找到:

    http://www.ti.com/lit/ug/snvu572/snvu572.pdf

     7.3.2.2节介绍了电感器选择、应选择电感器以实现最低工作频率。

    请确认这是否解决了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您深入了解 LMG1210、欢迎使用 e2e! 我与 Richard 一起工作、也想帮助解决这个问题。

    如果您对 EVM 用户指南中的任何测试程序有任何疑问、请告诉我。

    确切地测试 EVM 时、您遇到了什么问题?

    谢谢、