This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UCC21710QDWEVM-025:差异与 UCC21750QDWEVM-025

Guru**** 2602425 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710QDWEVM-025, UCC21750QDWEVM-025, UCC21710, UCC21750, UCC21710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815161/faq-ucc21710qdwevm-025-differences-vs-ucc21750qdwevm-025

器件型号:UCC21710QDWEVM-025
主题中讨论的其他器件: UCC21750QDWEVM-025UCC21710UCC21750UCC21710-Q1

团队、

除了不同的驱动器之外、UCC21750QDWEVM-025和 UCC21710QDWEVM-025之间还有什么区别?

UCC21750QDWEVM-025也可用于评估 UCC21710吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    1、除驱动器外、两个 EVM 是相同的、根据短路检测类型组装了几个不同的元件、其中 UCC21710-Q1使用 OC、UCC21750使用 DESAT。 《 用户指南》第3.1节(特别是第22页)对差异进行了说明。

    2.是的、EVM 板是相同的、只是我上面提到的差异。 仅应根据您评估的器件更改用户指南中提到的组件。  

    此致、

    Audrey