This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:40W、8通道独立配置

Guru**** 2522990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814037/tps23880-40w-8ch-individual-configuration

器件型号:TPS23880

你(们)好

我们计划开发与 POE 相关的 PSE 模块、并希望每个通道具有40W 功率的8通道配置。
如果您查看数据表、您应该对所有器件应用2线对、似乎可以进行40W 类设计、我认为您必须使用两个 TPS23880来构建8Ch。 这是我的想法吗?
或者、您也可以使用单个 TPS23880来确保每8通道设计40瓦的功率。

如果您的设计还有其他40W 原理图和适用的 FET、请分享。
还要检查输出电压是否可以设计为负。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim Andy!

     当您提到8通道配置时、您是指8个 RJ45端口还是8个电源通道? 一个 TPS23880 IC 可支持8个2线对 RJ45端口或4个4线对 RJ45端口、因为2线对端口仅需要一个通道、而4线对端口需要两个通道。

    您希望从 PSE 发送40W 功率还是在 PD 处接收40W 功率?  大于30W 的电源通常属于3类总线、应采用4线对来实现、以符合 IEEE802.3bt 标准。 有关您的设计的2线对 VS 4线对的更多信息、 我建议查看此类似的 E2E 问题-->

    由于该标准将可接受的电压范围定义为41.1-57伏之间、因此输出电压不应设计为负电压以保持兼容。

    感谢您今天与我们联系、如果您有任何疑问、请随时告知我们!

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim Andy!

    由于我没有听到您的任何其他信息、我希望我提供的信息能解答您的问题! 我将继续并将其标记为"TI 认为已解决"、如果您有任何其他问题、请告知我们!

    感谢您选择 TI!

    Aidan Davidson