This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:RAC 值

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814940/bq25713-rac-value

器件型号:BQ25713

在数据表中、仅提到10和20 mOhm。

我能否将 RAC 减小到8 mOhms 以略微增大电流?

数据表指出"用户可以构建外部输入电流调节环路、并在 ILIM_HIZ 引脚上提供反馈信号、而不是使用内部 DPM 环路。" 这意味着什么?

我可以这样具有更高的输入电流吗? 外部电路会是什么样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个相关的问题:是否可以抑制电流限制? 数据表显示、使用高于4.0V 的电压驱动 ILIM_HIZ 会禁用 DPM、但仍存在最大内部6.3A 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    我们不建议客户将 RAC 降至10m Ω 以下。 可能会降至8m Ω、但充电器的特性未达到如值的要求。 此 RAC 值对于转换器运行至关重要;而不仅仅是 IINDPM 阈值。

    也可以使用 ChargeOption0寄存器中的 EN_IDPM 完全禁用 IINDPM。 这将禁用 IINDPM、并且仅依靠 IL_AVG 电感器钳位电流来限制电流。 您可以在 ChargeOption3中对此寄存器进行编程。

    此致、

    Joel H