This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3711:传感旁路电容

Guru**** 2535710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814223/tps3711-sense-bypass-cap

器件型号:TPS3711

您好!

建议为 SENSE 引脚使用1至10nF 的旁路电容器。
放置一个10nF 或更多电容器是否存在问题?
我认为存在振荡的可能性。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San、

    我们建议使用数据表中指定的值。 从理论上讲、如果在 SENSE 引脚上使用10nF 或更高电容、则不会出现问题。

    您为什么要使用更大的电容?

    此致、

    Krystian Plaskota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krysitan-San、

    μF 希望尝试使用一个大约为1 μ F 至10 μ F 的电容器来降低低频噪声。
    在 SENSE 引脚上 μF 一个大约1至10 μ F 的电容器是否存在问题?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    将该电容器放置在 SENSE 引脚上不会出现问题。  

    此致、

    Krystian Plaskota