This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:成功的学习周期

Guru**** 2795565 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815123/bq3050-successful-learning-cycle

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

您好!

我想了解成功完成学习周期所需的情况(MaxError = 100%-> MaxError = 2%)。

是否有描述此过程的文档 ?

此致、

theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theodoros、

    bq3050是一个 CEDV 监测计。 为此、您首先需要使用 GPCCEDV 对电池进行表征。 然后在监测计闪存中输入这些参数、然后重置监测计。 之后、请将电池完全放电并放松5小时。 电池充电后、请放松2.1小时、然后以 C/2或 C/5速率为电池充电、直至达到 V - 200mV 的电压值。 在 EDV2上、您的 FCC 将更新、在周期结束时、您的 MaxError 将减小。