This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:BQ25703AEVM-732:VIN 输入5V 充电问题

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703AEVM-732, EV2400, BQSTUDIO, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814548/bq25703aevm-732-bq25703aevm-732-vin-input-5v-charging-problem

器件型号:BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIOBQ25703A

我们使用 BQ25703AEVM-732进行调试。 当输入功率设置为10V/3A 时、我们可以正常配置寄存器。 当输入功率设置为5V/3A 时、我们只能写入并保存"充电器选项0"。 其他工程配置不成功、并且已成为默认配置。 我们是否需要更改硬件或软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是使用 BQStudio 和 EV2400通信接口板、还是使用控制器与 EVM 进行通信?

    如果通过 BQStudio、您能否提供您尝试在任一工作模式下编程的寄存器设置?  

    您能否确认测试设置? 跳线/分流器配置、BAT 电压、SYS 负载? 以及如何设置电压?

    请注意、如果您在不更改 InputVoltage 寄存器的情况下从10V 开始并将输入电压降至5V、则转换器将不会运行或提供充电电流。 该寄存器控制充电器的 VINDPM 阈值、默认设置为 VIN - 1.28V。 因此、从10V 开始、您的默认 VINDPM 阈值= 8.72V。 如果您将电压从10V 降低到5V、则会降至该阈值以下、充电器会认为输入源过载极重。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 EV2400可以解决我的问题、现在我遇到了一个新问题。 我们使用处理器的 I2C 配置读取和写入寄存器。 配置不成功。 我们只能配置选项0、但其他选项仍然不可配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、使用 EV2400控制充电器是成功的、对吧?

    EV2400使用标准 I2C 协议来控制充电器。 我建议您分析发送到 BQ25703A 的 I2C 数据包、并将其与 EV2400发送的数据包进行比较以供参考。 我还建议您查看数据表的第8.5节"编程"、以了解寄存器的读写格式。 如果您尝试进行多寄存器读取和写入、此部分尤为重要。

    此致、
    Joel H