主题中讨论的其他器件: BQ25886、 BQSTUDIO
您好、E2E、
我选择了充电器 IC。 输入为5V/2A 或5V/3A。 系统使用4节电池、它们使用两节串联电池和两节并联电池。 充电过程中无需 MCU 控制、充电完成后、电池电压为8.4V (6800mAh)。
我有两个问题:
1 BQ25703A 只有指示器引脚 CHRG_OK。 如何构建一个电路来指示电池充电正常。
2导致故障模式的原因是低功耗模式。 独立比较器关闭。 那么 、如果在连接外部充电适配器时比较器将会打开?
我可以获得您的快速支持吗?
BRS、
Kun