This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3670:反向电源保护

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814381/lm3670-back-power-protection

器件型号:LM3670

我们已在我们的应用中使用了3.3V 固定版本的 LM3670、并且器件由于反向供电、 即、如果由于移除电池而输入端没有电压、并且连接到 Vcc 的输出通过其他方式供电、即如果它通过 USB 端口供电、 连接到 Vcc 的 FB 引脚被推至高于输入上的0V 这一事实使得稳压器损坏。 正如我过去在线性稳压器上所做的那样、我已经尝试将一个肖特基从 Vcc 连接到稳压器输入、这应该将 FB 限制为稳压器输入差分电压至-0.2V、但稳压器仍然损坏。

是否有人知道在输入端没有电压时保护稳压器免受反向电源影响的方法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 D/S 第4页上的绝对最大额定值、由于此原因、FB 可以维持最大 Vin+0.2V (在您的情况下 Vin=0)、因此器件损坏。 适合您的解决方案是使用负载开关。 我在此附上了选择适合您的应用的器件的链接:

    www.ti.com/.../overview.html  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfonso

    感谢您发送回复、是的、我曾考虑过使用 FET 切换电源轨、但在 PCB 区域中没有太多空间、 因此、我认为从输出到输入的肖特基最好、如果我们没有电池连接、应该解决 FB 仅比输入高0.2V 的问题。 可能需要更大的肖特基二极管、以确保正向电压足够低。 您认为它应该足够了吗? 我附上了一个原理图、向您展示了连接肖特基的位置、该肖特基实际上是一个并联的双 BAT54。

    此致

    斯图尔特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我认为这不是防止上述故障的合适解决方案。 在输出端、有一个用作电压源的 USB、即使二极管的阈值很浅、也需要确保 FB 引脚上的工作电压不超过0.2V。 目前、我对您的案例没有其他建议。