This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:配套电量监测计 bq78350和 bq34z100

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76920, BQ78350-R1, BQ34Z100, BQ76930, BQ76940, BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814343/bq76920-companion-fuel-gauge-bq78350-and-bq34z100

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ78350-R1BQ34Z100BQ76930BQ76940BQ34110BQ34Z100-G1

您好;

我注意到 bq78350包含其自己 的 AFE、ADC 和库仑计数器、但当用作 bq76920的配套器件时、它们似乎未被使用(?)。 相反、其数据表显示"bq78350-R1器件会持续监控测量的电流、并使用内部计数器长时间集成 AFE (bq769x)的数字信号。"  

相比之下、bq34z100的数据表显示了它还连接到感测电阻的"配套"控制器(NRD bq77908)。 ??

我需要两个测量仪表都具有可扩展性、但76920上没有、因此我似乎需要让测量仪表进行测量。

请澄清。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    BQ78350不包含其自己的具有库仑计数器的 AFE。 BQ78350纯粹是一款配套控制器/监测计、可与 BQ76920 (5S)、BQ76930 (10S)或 BQ76940 (15S)搭配使用。 数据表第一页上的简化版原理图显示了两个器件如何协同工作。 BQ769x0 AFE 可测量单个电池的电压、通过检测电阻的电流和温度、并将这些信息报告给 BQ78350或微控制器。

    BQ34Z100是一款独立电池电量监测计。 它不需要配套的 AFE -它监控电池组电压并连接到感应电阻器以测量电流。 数据表图显示了它与电池保护器件一起工作的情况、但不需要该特定器件-可以使用任何电池保护器。 BQ34110是 BQ34Z100的另一个类似器件-它使用不同的监测算法、并且具有略微不同的功能集。 BQ34Z100-G1由于使用更先进的监测算法、因此在这两者中比较常用。

    但愿这对您有所帮助。 本视频也可能对 您有所帮助:https://www.youtube.com/watch?v=hIBP6UlAyfo

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、
    BQ34z100-G1是电池组电量监测计的顶部(这意味着它将测量流经整个电池组的电压和电流并计算和报告 SOC)、而仅是一个电量监测计(也称为无保护)。

    BQ78350-R1已定义为与 BQ76920紧密合作:它将获取 BQ76920测得的数据(逐节)以使用 CEDV 算法计算 SOC 、从而提供容量和运行状况指示、但它还将处理:

    • 软件保护、例如过热、欠温、额外的过压/欠压等级、FET 故障、电池与电路板断开连接、电池严重不平衡
    • 实现电池调节算法、以最佳方式选择要平衡的电池和持续时间

    • 在非易失性闪存中定期存储最高/最低和最重要的电池参数、以进行离线诊断或取证(例如:充电周期数、最低/最高温度、每节电池的最小/最大电压、最大充电和放电电流)
    • 3-5按钮 LED 或 LCD 显示屏  

    • SHA–1身份验证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须忘记回复...这意味着8.2功能方框图不正确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、以前没人注意到这一点、我感到很惊讶。 功能方框图不正确。 BQ78350上没有 SRP/SRN 引脚-这些引脚位于 BQ769x0器件上。

    感谢您的关注!

    Matt