450mA 恒定电流模式充电8分钟、然后关闭减少的电流并进入恒定电压模式充电。 原因充电时间太长、大约3小时
BQ24040DSQR 可设置450mA 的充电电流来为500mAh 锂电池充电、450mA 的恒定电流时间非常短(仅8分钟)。
450mA 恒定电流模式充电8分钟、然后关闭减少的电流并进入恒定电压模式充电。
为500mAh 电压充电需要三小时的原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我已下载并查看了您的原理图、未发现 BQ24040周围有任何问题。
需要检查的几件事:
1) 可能的问题是 BQ24040 OUT 引脚和电池端子之间的电阻。这会导致 OUT 处的电压增加、并尽早进入电压调节。 电池回路端子中的电阻也是如此。 使用本地接地检查蓄电池和 OUT 引脚处的电压。
2) 输入电压低。
3) 器件上的热升高。
此外、我已下载您的原理图并将其从帖子中删除。