This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:450mA 恒流模式充电8分钟、然后关闭减少的电流并进入恒压模式充电。 原因充电时间太长、大约3小时

Guru**** 2516650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813631/bq24040-the-450-ma-constant-current-mode-charges-for-8-minutes-then-turns-off-the-reduced-current-and-enters-the-constant-voltage-mode-charges-cause-charging-time-is-too-long-about-3-hours

器件型号:BQ24040

450mA 恒定电流模式充电8分钟、然后关闭减少的电流并进入恒定电压模式充电。 原因充电时间太长、大约3小时            

BQ24040DSQR 可设置450mA 的充电电流来为500mAh 锂电池充电、450mA 的恒定电流时间非常短(仅8分钟)。            

450mA 恒定电流模式充电8分钟、然后关闭减少的电流并进入恒定电压模式充电。            

为500mAh 电压充电需要三小时的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    450mA 恒定电流模式充电8分钟、然后关闭减少的电流并进入恒定电压模式充电。 原因充电时间太长、大约3小时            

    BQ24040DSQR 可设置450mA 的充电电流来为500mAh 锂电池充电、450mA 的恒定电流时间非常短(仅8分钟)。            

    450mA 恒定电流模式充电8分钟、然后关闭减少的电流并进入恒定电压模式充电。            

    为500mAh 电压充电需要三小时的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已下载并查看了您的原理图、未发现 BQ24040周围有任何问题。  

    需要检查的几件事:

    1) 可能的问题是 BQ24040 OUT 引脚和电池端子之间的电阻。这会导致 OUT 处的电压增加、并尽早进入电压调节。  电池回路端子中的电阻也是如此。  使用本地接地检查蓄电池和 OUT 引脚处的电压。

    2) 输入电压低。

    3) 器件上的热升高。

    此外、我已下载您的原理图并将其从帖子中删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是否有此问题的更新?