This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825:负载瞬态数据

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815138/tps62825-load-transient-data

器件型号:TPS62825

大家好、

我的客户希望了解 TPS62825在以下条件下的负载瞬态响应性能。 如果您有类似条件的数据、您可以共享吗?

1. VIN=4.5~5.5V, VOUT=3.3V,负载瞬态 范围= 1A (例如0.5A 至1.5A),转换率:1A/us,目标压降电压= 130mV 以内。

2.VIN=4.5~5.5V、 Vout=1.1V、负载瞬态 范围= 1A (例如0.5A 至1.5A)、 压摆率:1A/us、目标压降电压= 29mV 以内。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    目前、我没有在这些条件下进行此测量。 您可以根据需要在 Webench 上设置负载瞬态仿真。 我在这里附加了输出端3.3V 的结果。 如果您需要测量值、请通过电子邮件联系我: a-furio@ti.com 、我将在下周尝试提供测量结果。