This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1524A:工业温度等级的 UC1524AJ 替代产品

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2524A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815146/uc1524a-uc1524aj-alternative-with-industrial-temperature-grade

器件型号:UC1524A
主题中讨论的其他器件:UC2524A

尊敬的团队:

我的客户在旧设计中使用 UC1524AJ、并希望在我们的新封装中进行设计。

您能不能推荐-40至+85摄氏度工业温度范围版本的正确可订购产品?

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    UC 系列器件具有与 TI 其余命名惯例不同的独特命名。

    UC15系列为 MIL 温度。  UC25系列为工业级、UC35系列为商业级温度。

    因此、UC2524A 正是您想要的。

    数据表进行了合并、数据表中包含此信息。  

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水