This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750EVM-108:如何获取 SLUA469中提到的评估板

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750EVM-108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815105/tps23750evm-108-how-to-get-hold-of-the-eval-board-mentioned-in-slua469

器件型号:TPS23750EVM-108

 SLUA469中讨论了如何通过添加 CM 扼流圈(脉冲 PE-53913NL)来抑制传导发射。 但是、参考评估板(TPS23750EVM-108)看起来与 SLUA469中讨论的评估板不同。 我没有看到使用了任何 CM 扼流圈 L2。  SLUA469中提到的评估板在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 SLUA469中提到的电路板是在内部构建的、用于测试和验证 EMC 合规性。 该板不可装运或订购、因此我们无法为您提供物理板。 但是、我建议首先订购 TPS23750EVM-108、然后修改电路板以添加 SLUA469中所述的必要组件。

    非常感谢您的参与、如果您有任何其他问题、请随时告知我。

    此致、

    Brett