This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:咨询 UCC28056 + UCC256301/UCC256304设计问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304, UCC28056, UCC256301, PMP21251, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815191/ucc256304-inquire-ucc28056-ucc256301-ucc256304-design-question

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件: UCC28056UCC256301PMP21251UCC256302

您好、先生、

我可以为您提供以下问题的帮助吗?

1、关注 UCC28056 + UCC256301/UCC256304

2. TI 解决方案能否通过 CoC 第2级标准、并且在交流/直流160W 适配器中在100mW 功率损耗下无负载?

2.如何设置输入/输出突发模式阈值?

UCC256301和 UCC256304的详细区别、仅大容量电压感测?

UCC256304规范第26页:BLK 运行时序图=>什么是无 PFC 运行的时序图?

UCC256304技术规格第56页:Vstart = 120V => Vov = 566V;如果设置 Vstart = 400V、如何计算 Vov?

6.如果使用 UCC256304设计1000W 应用并将 Vstart=120V、则 UCC256304在满载启动时是否存在任何问题?

LLC 解决方案要求:交流输入和升压380V (PFC)和 DC120V 输入、将建议使用哪个版本的 UCC25630x、为什么?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您的听力很好。

    2A。 PMP21251能够实现90mW 的待机功耗。 如果将 VOSNS 和 BLK 分压器组合在一起、则可以额外节省10mW。

    2b. 通常、突发模式阈值是根据应用想要退出突发模式的负载设置的。 实际上、我发现最简单的方法是取消配置顶部 LL/SS 电阻器、并将输出电流设置为进入/退出突发模式所需的设置点。 测量高侧和低侧栅极关闭时 VCR 波形峰间值。 您需要将突发模式阈值设置为该峰峰值电压。 然后、您可以组装上部和下部 LL/SS 电阻器以提供适当的突发模式阈值。  

    3. BLK 电压启动阈值不同,BLK 过压阈值不同。 在电路板级、主要区别在于 UCC256301需要在 LLC 开始开关之前启动一次 PFC。 PFC 启动一次后、可以将其关闭、LLC 将继续运行。 对于 UCC256304、您可以将 BLK 分频器设置为要求 PFC 始终开启、或设置 BLK 分频器让 LLC 在应用交流电后立即开始开关。 此 UCC25630x 选择指南可能也会有所帮助:http://www.ti.com/lit/sg/slyt728/slyt728.pdf

    4.我会制作图表并通过电子邮件发送给您

    对于 UCC256304 BLK Vov、阈值将为5.03V 乘以 BLK 电阻分压器分压比。 我想说、大多数使用 UCC256304的设计不依赖 BLK 进行过压保护、而是依赖于 PFC 内部的功能(例如、UCC28056有两种独立的 OVP 方法)。

    6.功率级需要设计为支持120V 的满输出功率,否则它将受到过流或 ZCS 保护。 大多数具有 LLC 启动的交流/直流设计首先需要启动到增益曲线更陡的轻负载中。 请注意、这不是 UCC25630x 的限制、这只是 LLC 拓扑面临的挑战之一。 我还想指出、UCC256304可配置为在 PFC 之后启动。 如果需要启动至满负载、这种方法更为常见。

    7.对于需要交流和直流输入的设计、我建议使用 UCC256302。 UCC256301和 UCC256304内的 X 电容放电功能不应与直流输入配对、它们将持续尝试放电。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的善意帮助~

    请将 项目4的图表发送给我。

    谢谢你。

    陈爱德华