This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:建议使用电池 MPN

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815149/bq24250-battery-mpn-recommendation

器件型号:BQ24250

我的一位客户正在体验我们提供给他们的 BQ2450评估板。

 

同时、他们只是想知道 TI 是否有任何电池 MPN 经过测试/认证、可与此电池电量监测 IC 配合使用、而设计周期很少或没有周期、校准时间也很短?

 

他们正在寻找容量为500mAh 至800mAh 且带有集成热敏电阻的锂聚合物电池。

 

有关此内容的任何输入都将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    BQ24250是电池充电器而不是电量监测计。  有一个监测计设计用于 通过 I2C、BQ27532控制 BQ24250。  此监测计 将无需为充电器编写主机软件。  遗憾的是、TI 充电器团队不能让电池与特定充电器一起使用。  

    此致、

    Jeff