请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24250 我的一位客户正在体验我们提供给他们的 BQ2450评估板。
同时、他们只是想知道 TI 是否有任何电池 MPN 经过测试/认证、可与此电池电量监测 IC 配合使用、而设计周期很少或没有周期、校准时间也很短?
他们正在寻找容量为500mAh 至800mAh 且带有集成热敏电阻的锂聚合物电池。
有关此内容的任何输入都将有所帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.