This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5310:IOL 规格

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814661/ucc5310-iol-spec

器件型号:UCC5310

各位专家:

我的客户希望将 UCC5310MCDR 用于 IGBT 栅极驱动器。 客户告知 IOL 将超过1.1A (约1.5A)。 它是否违反 IOL 规格?
[条件]
-栅极电压:15V
-栅极电阻器:10欧姆
-开关频率:20kHz
- Qg:0.8 uC

如果 UCC5310MCDR 不适合客户用例、您会告诉您推荐的器件吗?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    这不会违反 IOL 规格。 我们的器件采用基于 MOSFET 的上拉和下拉结构、驱动强度各不相同。 IOL 规格用于传递驱动强度、不一定是导致损坏的最大电流限制。 该驱动结构根据我们内部 MOSFET 的 VDS vs ID 曲线来限制电流。 UCC5310MC 的典型峰值灌电流为2.2A、见数据表第12页。 这对于您客户的系统来说应该足够了。

    如果您仍然想了解更好的驱动程序是什么、请随时分享有关您的系统的更多信息。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果 UCC5310MC 由于实际灌电流超过 IOL 而限制灌电流、则会减慢 IGBT 的关断时间。 但不会发生器件损坏。 我的理解是否正确?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    正确、下拉电流将被钳位到 UCC5310MC 的峰值电流。 这不会损坏器件、但可能会略微减慢栅源极下拉时间。 由于这非常接近 UCC5310MC 的峰值电流限值、并且使用了一个10欧姆栅极电阻器、我认为这不会对您的下拉时间产生太大的影响。

    如果您需要更快的下拉时间并且只需要基本/功能隔离、您可能还会对 UCC5350MC 感兴趣。 这是一款非常相似的器件、具有更大的上拉和下拉结构、从而可实现更高的峰值电流。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John