This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:输入电容器短接

Guru**** 2531110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811917/bq24074-input-capacitor-is-shorted

器件型号:BQ24074

你(们)好

如果输入电容器因 EOS 等原因而受损并导致接地短路、那么 bq24074可能会致命损坏?

EN1:GND
EN2:连接到 Vin
Rilim:1.2千欧姆
Riset:820ohm  

我们的客户遇到了从市场退回的输入电容器和输出产品的故障案例
电容器短接至 GND、器件的近13个引脚已烧断。

你能告诉我你的观点吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    移除电容器时、输入和输出引脚是否也短接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Raheem

    感谢你的答复。

    我没有答案。  我将查看它。

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够对此进行研究?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的回答。

    客户认为这是由 EOS 引起的。

    感谢您的合作。

    贝斯特雷加兹