This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61070:VIN = 1.8V、VOUT = 3.3V、Iout = 30mA 时的效率

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61071, TPS61070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815000/tps61070-efficiency-at-vin-1-8v-vout-3-3v-iout-30ma

器件型号:TPS61070
主题中讨论的其他器件:TPS61071

您好!

Vin=1.8V、Vout=3.3V、Iout=30mA 时的效率是多少?

我无法从数据表中读取。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi:

    此图包括 TPS61070和 TPS61071。

    对于 TPS61070、根据该曲线、Vin=1.8V、Vout=3.3V、Iout=30mA 时的效率约为85%。

    对数轴是否感到困惑? 实际上、它类似于线轴。 只是栅格大小不相等。

    从左侧到右侧为:0.01(...) 0.10 (.)  1  (2 3 4 5 6 7 8 9)10 (__LW_AT__20 30 40 50  70 80 90)100 (..... ) 1K

    ()内的标签 被隐藏