This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:读取寄存器0x12时出现问题- ADC 充电电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814475/bq25896-problem-reading-register-0x12---adc-charge-current

器件型号:BQ25896

你(们)好 我们在 所有寄存器中使用 BQ25896和 AM 读取来获取充电状态。

除充电电流(REG12)外、所有 ADC 电压在1s 模式下均可读出正常值。 它始终为零?

所有电压看起来都不错、充电状态都不错、充电速度快。

有什么想法、为什么电流测量不起作用?

谢谢

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、

    您的测试条件是什么 、例如 VBUS、VBAT/IBAT、VSYS、ISYS 等?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我已经解决了这个问题,谢谢。 输入源是问题所在、BQ25896即使电流为0、也会报告为快速充电模式、因此我假设充电正常。

    谢谢

    Phil