This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:UCC39002的问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814985/ucc39002-questions-of-ucc39002

器件型号:UCC39002

您好、专家

很抱歉让人混淆 UCC39002的 ADJ (引脚5)。

因为 ADJ PIN_max 仅为15V。 如何连接.. 您能帮助提供参考原理图吗?

似乎该 ADJ 引脚连接到 Vo 侧…Ω

 

此外,负载共享是否可以在高侧运行?

因为我们知道负载共享仅在低侧运行。

 

注意:VO 为54V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han Lee、

    您对额定电压正确无误。

    对于大于 约12V 的输出电压 、请参阅数据表中的图5。

    NPN 晶体管将 ADJ 引脚上的电压限制为由 RBIAS1和 RBIAS2上的中点电压值设置的电压

    是的、您还可以在高侧(VOUT+)上使用电流感应电阻器(RSHUNT)

    为此、您需要在 CS+和 CS-引脚上使用电阻分压器。
    这将确保 CS+和 CS-上的最大电压低于15V、并且 CS 放大器配置为差分感应放大器。

    随附的图给出了此 concepte2e.ti.com/.../0676.UCC29002.pdf 的原理图

    此致

    John