This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:TPS54560B 的开关波形异常

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814705/tps54560-the-switch-waveform-of-tps54560b-is-abnormal

器件型号:TPS54560

您好、TI 员工

我们的客户正在使用 TPS54560设计方案、工作模式为24V 解压至12V、当他使用800K 频率时、波形为正常的方波、由于辐射的传播、客户需要将频率降低至400K 工作频率。

当工作电流在400K 时降至500mA 时、他们发现开关波形异常。 如图所示、似乎进入 ECO 模式、但不完全。 我想问是什么造成了这种情况以及如何加以改进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、当电感器电流进入 ECO 模式时、这是正常运行。  

    当频率从800kHz 更改为400kHz 时、您可以将电感器增大到2倍  

    通过这种方法、可以保持峰峰值纹波电流

    谢谢

    -Arief