This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825A:需要帮助来找出 PWM 停止的根本原因

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809714/uc2825a-need-help-finding-the-root-cause-of-the-pwm-stopping

器件型号:UC2825A

大家好、

我代表我的客户发布此问题。 我将私下分享相应的原理图。 问题和背景如下。

我发现 UC2825AQDWRQ1的异常波形。  请帮助我找到 PWM 停止问题的根本原因、并找到解决方案

 

IC 引脚信号正常:

   1. SS (紫色)保持高电压5V

2.   EAO (浅蓝色)保持恒定

   3、CT (深蓝色)信号干净、峰值约为1V (跳闸电平为2V)

4.   Iout (绿色)用于触发事件。

正常的外部信号。 CT 在大约0.8V 的峰值处降至零!  这很奇怪。  CT 输出偏差为2V 时的过流设置。  关断不仅远低于阈值、还低于其正常运行峰值电压(1V)。  我觉得外部 EMI 噪声会穿透芯片并导致芯片故障。

芯片下方有实心 GND 层、但该层的2oz 铜不够好、无法抵抗强大的外部 EMI。  外部封装可增强内部 GND 平面的屏蔽

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我的电子邮件是 teng-feng@ti.com。 请与我分享原理图。 谢谢——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    我向您发送了原理图、正在等待您的回复。

    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    有更新吗?
    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    很抱歉耽误你的时间、我已回复你、并将继续通过电子邮件跟进此问题。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、  

    由于此问题已通过电子邮件解决、我将关闭此主题。 谢谢。

    此致、

    Teng