This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:CCCV 实现

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814535/lm25085-cccv-realization

器件型号:LM25085
主题中讨论的其他器件:LM5175

尊敬的先生。

我的客户正在将 LM5175应用于超级电容器充电、所以他们是这样

CCCV 功能。

他们正在将成本降低系统从 LM5175更改为其他系统。

我发现 LM25085由于目标应用而具有 CCCV 功能

是超级电容器充电器、应用报告 SNVA486A。

它们需要符合以下规格。

-输入电压:21 ~ 24V

-Voutmax:18.5V

输出电流:4.5A

我希望确保在此时进行跟踪。 请提供您的建议。

我想知道 LM25085是否适合实现 CCCV 功能?

2.我不确定如何使用 LM25085进行设计以实现 CCCV。

  请告诉我如何为实现目标进行设计的设计步骤。

此致、

H. Sakai