Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM25085
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25085 主题中讨论的其他器件:LM5175、
尊敬的先生。
我的客户正在将 LM5175应用于超级电容器充电、所以他们是这样
CCCV 功能。
他们正在将成本降低系统从 LM5175更改为其他系统。
我发现 LM25085由于目标应用而具有 CCCV 功能
是超级电容器充电器、应用报告 SNVA486A。
它们需要符合以下规格。
-输入电压:21 ~ 24V
-Voutmax:18.5V
输出电流:4.5A
我希望确保在此时进行跟踪。 请提供您的建议。
我想知道 LM25085是否适合实现 CCCV 功能?
2.我不确定如何使用 LM25085进行设计以实现 CCCV。
请告诉我如何为实现目标进行设计的设计步骤。
此致、
H. Sakai