This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:FLT 引脚#39;s 时序

Guru**** 2533570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814427/tps25942a-flt-pin-s-timing

器件型号:TPS25942A

我对 TPS25942A 上 FLT 引脚的时序有几个问题。

1) 1)如果检测到故障且 FLT 引脚变为低电平、则在故障清除后它将保持低电平多长时间?

2) 2)如果发生过压或欠压事件、FLT 引脚变为低电平需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E。

    明天我将就此问题回来。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下有关时间的答案。

    1A) 10us (典型值)

    2A) 2us (典型值)

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我还有一个问题:

    如果发生跳闸、FLT 引脚处于低电平的最短时间是多少?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在故障清除或器件重启之前、FLT 保持低电平。 请参阅数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25942a.pdf 中的图66

    此致、

    Rakesh