This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:器件似乎未充电

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814975/bq25703a-device-does-not-appear-to-be-charging

器件型号:BQ25703A

您好!

我在尝试使 BQ25703A 充电电路与3节11.1V 锂聚合物电池配合使用时遇到了一些问题。

连接到14.8V 外部电源时、充电电路将为电路板的其余部分供电、但似乎不会为电池充电(3节电池、11.1V 锂聚合物电池)。

当电路的其余部分断电时、充电电路仅消耗1mA 电流、电池电压不会发生变化。  

我已将电池放电至11.1V、以确保电池不仅仅达到充满电状态。

我的理解是、I2C 寄存器中的任何一个都不应从默认值进行更改、以使器件正常工作。

我已附上该示意图供参考,任何协助都将不胜感激。

谢谢、

Tom Hulbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意 、当连接外部电源时、CHG_OK 引脚变为高电平。

    谢谢、

    Tom Hulbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现了这个问题、我没有设置充电电流速率寄存器、它仍然为0。