This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566235:测得的 TPS566235 VIN 关断电流与数据表不同

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814733/tps566235-measured-tps566235-vin-shutdown-current-is-different-from-datasheet

器件型号:TPS566235

您好!

我使用12V 输入电压和0V VEN 测量 TPS566235的 VIN 关断电流。

结果为89uA、这不同于数据表中的值3uA。

您能帮助检查此值吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    您是否在 EVM 上进行了测试?

    如果是、请移除 R4、然后再次测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我移除 R4并再次测量输入电流。

    输入电流为3.3uA、与数据表中的值相对应。