This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:Excel 工具

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814998/lm5069-excel-tool

器件型号:LM5069

尊敬的团队:

如果 Rs 的输入小于2m Ω、RCL1和 RCL2将显示 nA。

原因是什么?

这是因为当 Rs 过小时、我们不建议再分压 Rs 电压吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    使用外部电阻分压器时、Rs 必须大于 F37值。 选择下一个更大的可用 Rs。

    当不使用外部电阻分压器时、请选择下一个可用的最小感应电阻器。

    如果您仍面临问题、请分享设计 Excel

    此致、

    Rakesh