This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562210A:不生成输出

Guru**** 2515900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562210A, TPS563210A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813137/tps562210a-output-is-not-generated

器件型号:TPS562210A
主题中讨论的其他器件: TPS563210A

你(们)好

我使用了与 EVB 类似的电路来获得5V 输出电压、输入电压为12V。 我测量到这个上的输出电压为1V。

当我尝试探测 VFB 电阻器(R1000)附近的位置时-只需触摸即可看到4.9V 输出。 它在所有电路板中都能观察到。 不确定是什么导致了这种不稳定的行为?

随附的是原理图和电路板布局。

请在这方面提供帮助。

Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    您是否在 SW 上捕获了波形、除了原理图中显示的66uF 之外、5V 上是否还有其他电容? 器件可能会过流并进入间断模式。 您可以尝试增加 C1017的值以延长软启动时间、从而避免在软启动期间出现过流保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    我还没有捕获波形。

    另一个电路具有很多电容器。 总电容为120uF。

    我进行了仿真以查看、结果为120uF。 它为5V、ss/nr 设置为8.2nF。  我可以尝试增大电容、以增加软启动时间、它将影响输出纹波值、对吧。

    我将在一天结束前发布捕获的波形。

    Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    连接的是上电时的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    根据您的波形、该器件具有 OC 保护功能、并在断续模式下工作。 器件正在尝试自动重启。  

    解决此问题的两种方法:

    1.拆下 C1005或拆下 C1005和1006、然后再次尝试启动

    2.放大 C1017的值。 它只会影响软启动时间、不会影响输出纹波。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    我已经检查了 C1005、C1006的拆卸。 它没有解决这个问题。 与 C1017相同、它不会影响输出电压。 您是对的、器件处于过流保护模式。

    我在 Vbst 引脚上测量了6.5V 的电压、这是不正确的、它必须靠近 Vin。 我是对的。

    我仍然不确定是什么导致了它。

    为了让您知道,为了查看是否有问题,我将该稳压器的输出馈送到了两个 LDO 稳压器(1个双 LDO,1个单个 LDO)。

    双路 LDO 为 TPS7A880 (随附原理图)

    2.单输出 LDO TPS7A4700RGWR 与10uF 和10uF 输入电容器相似

    Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    VBST 引脚是一个浮动引脚、比 SW 高5.5V。 您将需要使用示波器来检查波形。

    对于过流问题、我建议移除更多输出电容器、使总值为120uF 的一半。 此外、使用电感值较小的电感器可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    是的。 您是对的、VBST 是一个浮动引脚、比 SW 引脚大5.5V。 我移除了所有电容器(现在接近30uF)、输出电压仍然没有变化(不是从 OC 模式出来)

    我将尝试降低电感器值、但我不确定它是否会解决。

    我有两个板载此类器件、一个器件工作正常、没有任何问题(1. TPS562210A 后跟 LP38798SD、获得预期电压)。 另一个采用 TPS562210A 后跟2个稳压器的则不会。  两个器件的布局完全相同。

    下面是故障器件的 VBST 引脚上的波形。

    此致

    Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    如果是、我留下的唯一想法是 LDO 在启动时消耗过多电流。 我检查了您的双通道和单通道 LDO、发现它们可以在没有过流的情况下输出超过3A 的电流。 如果将充电电流添加到 TPS562210A 输出电容器、该器件确实会受到过流保护。 另一种尝试方法是将 TPS562210A 切换到 TPS563210A。 谢谢、您将获得更高的电流限制!