This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844A 的 NC 引脚

Guru**** 2511485 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807284/nc-pin-of-uc2844a

主题中讨论的其他器件:UC2844A

我们对 UC2844A 有疑问。

请告诉我们 NC 引脚的引脚处理。

这是开路还是连接到其他引脚?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、
    我们可以看到数据表中 NC 引脚的说明为"未连接"。 因此、该引脚不应连接到任何电路连接-即应保持悬空。
    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    我们有新的问题。

    (问题1)
    NC 引脚未连接到 IC 中的任何其他引脚。
    这种理解是否正确?

    (问题2)
    请告诉我们不应将 NC 引脚连接到任何电路连接的原因。

    (问题3)
    如果 NC 引脚在制造过程中碰到其他引脚、那么 NC 引脚是否有任何问题?

    此致、
    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    你的情况如何。

    我们希望早日得到答案。

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    NC 引脚与外部电路没有任何功能用途(但可能具有未暴露的功能)。 这些引脚不应连接到任何电路连接。

    在决定如何继续使用 NC 引脚时、请参阅随附的数据表以了解有关 NC 引脚的明确建议。 虽然大多数制造商只声明此类引脚应保持悬空、但在其他情况下、它们可能会有更具体的建议、例如连接到接地轨以获得一些额外但不必要的好处。

    IC 芯片主要以有限的封装阵列大规模生产。 因此、大多数设计人员只能使用其中一种预定义的封装。 有时、设计的器件由于各种原因未使用所有引脚。  这也可能是封装后计时的结果。 一些制造商还可能指定某些引脚仅供内部使用(例如校准或测试)。 发生这种情况时、这些引脚会标有"NC"或"未连接"。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    请告诉我们您对问题1的回答。

    关于问题2、

    请告诉我们 NC 引脚未连接到任何内部或外部电路的原因。

    您是否知道我们不能连接 NC 引脚和 oTHR 引脚的原因。

    请告诉我们有关问题3的更多详细信息。

    我们想知道 、当 NC 引脚在制造过程中接触其他引脚时、该 IC 是否存在风险。

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    你的情况如何?

    我们正在等待您的回答!

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    我在上次答复中回答了您的问题。

    对于您的第一个问题1、

    是的、NC 引脚不与其他引脚连接。 但它可能与内部电路连接以实现可能的未暴露功能、一些制造商可能会指定某些引脚仅供内部使用(例如校准或测试)、这些引脚  会标有"NC"或"未连接"。   这也可能是 封装后计时的结果、有时设计的器件出于各种原因未使用所有引脚。 在本例中、它不连接任何设备。

    对于问题2、

    请参阅问题1、NC 引脚无法连接其他引脚、因为它 可能会与内部电路连接、以实现不暴露的功能。 即使 NC 引脚未连接到内部电路、如果将 NC 引脚连接到其他信号、也可能会引入噪声。

    对于问题3:

    请参阅最后一个问题、是的、如果将 NC 引脚连接到其他引脚、将有风险。 因此、建议在决定如何继续使用 NC 引脚时、请参阅随附的数据表、以了解明确的 NC 引脚建议。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    我们对 UC2844A 有疑问。

    (UC2844ADTR)

     NC 引脚和其他引脚(COMP、FB、ISENSE、RT、CT)相邻。

    如果 NC 引脚在安装过程中连接到其他引脚或内部电路、我们担心在相邻引脚中安装错误。

    例如 、接线 将连接到 NC 引脚。 它可能会导致故障或损坏。

    我们的客户担心在安装过程中错误地错误地安装图案或安装位置。

    因此、我们需要检查 NC 引脚是否连接到其他引脚、而不是连接到 UC2844A。

    如果 UC2844A 的 NC 引脚未连接到其他引脚和内部电路、则此问题消失。

    我们有疑问。

    请检查 NC 引脚是否未连接到其他引脚和有关 UC2844ADTR 的内部电路。

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    你的情况如何?

    我们希望早日得到答案!

    我们对以下情况感到关切。

    UC2844ADTR 的 NC 引脚是否连接到其他引脚或内部电路?

    我们担心客户在安装过程中错误连接引脚。

    当我们 的客户在安装过程中错误地连接引脚时、如果 NC 引脚连接到 IC 中的其他引脚或内部电路、则该 IC 将发生故障。

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、我正在与我们的设计师一起检查这个问题。 此致—邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    NC 引脚未连接到 IC 内部电路。 但 TI 无法 保证 、如果 NC 连接到其他引脚、它不会对 IC 造成干扰。  因此、TI 仍然建议您将其作为数据表状态浮动。

    此致、

    Teng