This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用 TI IC 的直流/直流拓扑、可达到高于500VDC 的电压

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, LM5045, LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814753/dc-dc-topogy-with-ti-ic-to-reach-voltage-higher-than-500vdc

主题中讨论的其他器件:UCC28C43LM5045LM5030

尊敬的所有人:

我正在寻找一种解决方案、通过 TI 的 IC 打造直流/直流拓扑、从而获得高于500V 的直流输出电压。  

输入直流电压为77-137VDC。 功率为1.5kw。 我将使用 UCC28C43DR。

当我尝试使用 WebBench Design 检查解决方案时、我发现我无法选择高于500V 的输出电压。

TI 的 IC 是否无法在高电压电平下工作?  

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您看到的问题是 WebBench 存在一些问题、而不是 UCC28C43的限制。

    我建议您改用 powerStage Designer 工具  

    http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER?keyMatch=power%20stage%20designer&tisearch=Search-EN-Everything

    选择全桥拓扑并输入您的设计要求。

    如果您运行仿真器并单击电源组件、您将看到开关波形。

    然后、您将了解组件参数值以及相关的功率损耗。

    您需要为此应用选择具有交替输出的 PWM 控制器。  

    UCC28C43具有单个 PWM 输出、不适合在此处使用。
    您可以使用全桥或推挽式控制器。

    推挽或全桥控制器是一个不错的选择。
    请考虑 LM5045或 LM5030 PWM 控制器

    这是一个高电压和高功率应用、因此请注意此应用中涉及的挑战和安全问题。
    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。 我将查看您推荐的工具。

    BR

    S.H.