This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:通过固件更新 DPWM 周期并删除硬件

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813873/ucd3138-update-dpwm-period-by-firmware-and-remove-hardware

器件型号:UCD3138

UCD 专家、您好!

关于针对 PFC 实现 ZVS 和谷底开关的下图、I 突出显示的电路用于生成 SYNC 信号以复位 DPWM 周期。  

在应用手册中、它说"它所做的就是根据上面的公式计算 TS、并生成一个等于 TS 的 PWM 脉冲。 此 PWM 脉冲将打开 Q2、因此在 TS 期间不会生成 SYN 信号。 一旦 TS 到期、Q2关闭、将生成一个 SYN 信号、以在 TX 的确切位置打开下一个周期 MOSFET。 "

由于我们已经知道 TS 和谐振时间、我想知道是否可以使用计算得出的 TS 来更新控制 Q1的 DPWM 周期、并像我突出显示的那样移除电路。 是否有可能实现? 有任何风险吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack Tan、您好!、

    一位专家正在研究这个问题、并将与您再次交流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Amiel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    该计算基于对噪声敏感的 ADC 测量、因此计算出的 TX 可能具有一些偏移。 硬件电路用于校正它。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

    感谢您的评论。 您能否帮助我了解硬件电路如何纠正该错误?  

    根据我的理解、当 Q2和 D2都关断时、会发生高电平同步信号。 Q2由 DPWM3控制、D2为无源开关、在 Q1上无负电流的情况下关闭。

    如果计算得出的 TS 不可信(由噪声引起)、并且假设计算值大于预期值、则同步信号上升沿的位置不是电流返回0的确切位置。 在这种情况下、硬件电路在纠正它方面似乎没有太大帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack、如果计算出的 TX 比预期的短、由于开关节点电压仍然为零、D2处于开启状态、同步信号被 D2阻止。 如果计算出的 TX 比预期的长、这将不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bosheng、  

    感谢您的评论。 很明显。