尊敬的 TI 团队:
申请查看 TPS92641的原理图。
输入电压:DC24V
输出电压:DC3.7V
LED VF:3.5V
LED 电流:9A
电流纹波:200mA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Chun、
计算结果表明您尝试以大约500kHz 的开关频率运行稳压器。 您没有给出 Rd (LED 动态电阻)、但根据您的值、Rd 大约为0.3欧姆、这是合理的。 如果情况并非如此、则需要遵循数据表中的公式22来计算 Cout。
您未指定输入电压容差、但这可能会更改一些设计参数、因此如果输入容差在24V 之间变化很大、您可能希望根据输入容差重新进行计算。
我要做的另一个评论是、仅2.2uF 的输入滤波器非常低、具体取决于您的输入纹波要求。 一般而言、由于您正在驱动9A、因此我的电流为47uF 至100uF。 请参阅数据表中的示例。
谢谢 Tuan