This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641原理图审阅。

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813660/tps92641-tps92641-schematic-review

器件型号:TPS92641

尊敬的 TI 团队:

申请查看 TPS92641的原理图。

输入电压:DC24V

输出电压:DC3.7V

LED VF:3.5V

LED 电流:9A

电流纹波:200mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    计算结果表明您尝试以大约500kHz 的开关频率运行稳压器。  您没有给出 Rd (LED 动态电阻)、但根据您的值、Rd 大约为0.3欧姆、这是合理的。  如果情况并非如此、则需要遵循数据表中的公式22来计算 Cout。

    您未指定输入电压容差、但这可能会更改一些设计参数、因此如果输入容差在24V 之间变化很大、您可能希望根据输入容差重新进行计算。

    我要做的另一个评论是、仅2.2uF 的输入滤波器非常低、具体取决于您的输入纹波要求。  一般而言、由于您正在驱动9A、因此我的电流为47uF 至100uF。  请参阅数据表中的示例。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    感谢您的回答。

    您能否查看 IADJ 的设计以及​​VOUT、CS 和 VREF 的电阻值?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    这些值看起来是正确的、您可以使用数据表中提供的公式自行验证所有这些值。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan

    它的计算方法是参考数据表、我想确保没有问题。

    您可以确认吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    我确实为您确认了这一点。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    谢谢你。