This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:在 BQ2000的 Vcc=4V 下运行

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809459/bq2000-operation-under-vcc-4v-of-bq2000

器件型号:BQ2000

你(们)好

我对我的客户的 BQ2000有疑问。
如果我将 4V 以下的电压输入到 Vcc、BQ2000如何工作?
(例如  、如果我在 Vcc 上输入3.7V 电压、此器件是否停止充电?)

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

      是如果 VCC 低于4V、器件将停止充电。 如果您参考数据表第4页的状态图、则 IC 启动充电时 VCC 应介于4V 和6V 之间、并且只有在初始化之后 IC 才能进入充电资格认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。
    请让我向您询问有关充电停止条件的更多问题。  
    如果 Vcc 在充电过程中改变了70mV (但 Vcc 为4~6V)、BQ2000是否停止充电?
    在 Vcc =4~6V 时、是否可以通过噪声和电压转换来停止充电?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

      这是一个旧器件、我们没有关于 BQ2000检测超出范围 VCC 以停止充电的抗尖峰脉冲时间以及迟滞电压 VCC 进入和退出充电所需的具体信息。 客户必须在其电路板上进行验证。