This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400将在2小时后烧坏、并且无法正常工作

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814188/ev2400-the-ev2400-will-burn-out-after-2-hours-and-will-not-work-properly

器件型号:EV2400

当盒子打开时、里面的芯片被烧坏了。 工作电压为3.3V。 货物需要更换、工程师需要确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP 极不可能出现无法在生产中捕获的问题。 遗憾的是、TI 不提供通信主站的保修。 这是一款低功耗器件、除非在打开封装后意外短路、否则 UC 不会损坏。 如果您需要帮助、请联系您当地的经销商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先停止这种现象的工作、然后打开外壳、发现芯片烧断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、但遗憾的是、我们无法为您验证这一点。 请联系您的分销商以获取帮助。