This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22964C:TPS22964

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22953, TPS22964C, TPS22963C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814113/tps22964c-tps22964

器件型号:TPS22964C
主题中讨论的其他器件:TPS22953TPS22963C

大家好、

我在数据表(第32页、10.1.6节)中的 TPS22953应用手册的数据表中找到了 TPS22953的2个器件的连接、它们具有2个 USB 输入和1个输出。

我可以使用 TPS22964C 而不是 TPS2253来实现它吗? 因为 TPS22964C 的尺寸要小得多。

如果不是、您可以推荐其他较小的器件。

TPS22964C 和 TPS22963C 的功能有何不同?

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    感谢您的支持!

    我的同事将对此进行研究、并在短期内提供建议。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    感谢您访问 E2E 论坛。

    首先、我想回答一下 TPS22964C 和 TPS22963C 之间的差异。 TPS22964C 具有快速输出放电(QOD)功能、可在输出关闭时保持一个下拉电阻。 因此、不建议将 TPS22964C 用于此配置。

    另一方面、TPS22963C 没有 QOD。 这意味着 TPS22963可用于为具有不同配置的多路复用供电、但它不会是自动切换。 您必须为负载开关添加一个额外的使能信号。 值得关注的在线文章是《使用负载开关和电子保险丝的电源多路复用》(www.ti.com/.../slva811a.pdf)。 本文详细介绍了此类负载开关所需的配置。

    根据您的要求、我可以推荐一些电源多路复用器件:

    • 尺寸
    • 切换方法(手动或自动)
    • 可接受的输出压降
    • 电流

    此致、

    Andy Robles